Lee Spring México
Lee Spring México    MX    US    UK    IT    China Lee Spring México
Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Lee Spring México Lee Spring México
Lee Spring México Acerca de Nosotros Lee Spring México Haga un Pedido Lee Spring México Soilcite una Cotización Lee Spring México Condiciones de Venta Lee Spring México Solicite un Catálogo Lee Spring México Contáctenos Lee Spring México Usuario Lee Spring México Registrese Lee Spring México
Lee Spring México

Lee Spring
 Lee Spring
Lee Spring
Lee Springs Resortes de Compresión –Acerca de los Resortes HEFTY para Troquel
 Lee Spring
Lee Spring Para información de productos y precios, busque el producto con el prefijo LHL.
Haga click aquí para ver la página de Materiales.

Los Resortes HEFTY™ para Troquel generalmente se cotizan de 1/3 a 1/2 menos que el costo de resortes rectangulares de alambre comparables, lo que ofrece a los usuarios una ventaja importante en valor. En pruebas independientes llevadas a cabo por el Instituto de Tecnología de Resortes, los Resortes HEFTY para Troquel de Lee Spring presentaron una expectativa de vida igual a los Resortes Estampados rectangulares tradicionales. El Instituto de Tecnología de Resortes (IST por sus siglas en inglés) es un centro único de excelencia establecido en el Reino Unido para todo tipo de investigación en resortes, y ofrece un amplio rango de servicios a la industria del resorte cubriendo todos los aspectos relativos a los resortes, tecnología de resortes y pruebas.

Características y Beneficios:
  • Granallado para mayor vida
  • Asentado para evitar pérdida de longitud en su uso.
  • Pintados electroestáticamente y con código de color para facilitar su identificación.
  • Extremos Cerrados y Rectificados para proporcionar la cuadratura adecuada y una gran
        superficie de apoyo, y además para que los resortes se mantengan de pie sobre
        cualquiera de sus extremos.

  • Configuraciones: Lee Spring ofrece CINCO tipos diferentes de Resortes HEFTY para Troquel, dependiendo de la Carga.

    MEDIUM LOAD Color Code Grey MEDIUM LOAD PLUS Color Code Beige MEDIUM HEAVY LOAD Color Code Purple HEAVY LOAD Color Code Black EXTRA HEAVY LOAD Color Code Orange
    CARGA MEDIA
    Codigo de color gris
    CARGA MEDIA SUPERIOR
    Codigo de color beige
    CARGA PESADA MEDIA
    Codigo de color violeta
    CARGA PESADA
    Codigo de color negro
    CARGA MUY PESADA
    Codigo de color anaranjado

    Aplicaciones: Los Resortes HEFTY para Dados no se usan únicamente en estampados sino también en clutches, frenos, maquinaria para granjas y mecanismos de aviación. Son ideales para usarse como resortes de estampado o para cualquier aplicación de alto esfuerzo y carga pesada.

    Consejos para seleccionar y usar HEFTY Resortes para Troquel
    1. Determine si los resortes se usarán para corto uso, largo uso en ciclos
      promedio, ciclos rápidos o extra esfuerzos y después vaya a la sección
      apropiada (carga media, carga media plus, etc.).

    2. Use tantos resortes en el troquel como lo permita el espacio con la
      menor cantidad de deflexión.

    3. Cuanto mas rápido sea el ciclo del resorte, mayor será la necesidad
      de trabajar dentro del rango ideal de funcionamiento.

    4. Asegúrese que el tamaño de orificio y poste en el troquel sean los
      adecuados para el resorte. Una guía defectuosa en el resorte causará
      deflexión lateral y posible falla del resorte.

    5. El mantenimiento preventivo en el troquel debe realizarse regularmente y
      los resortes de troquel deben reemplazarse a intervalos apropiados para
      evitar periodos de inactividad en la planta.

    6. Reemplace todos los resortes de un troquel al mismo tiempo. Esto
      asegurará una distribución equilibrada de la carga.

    7. No modifique los resortes de troquel puliendo el diámetro interior o
      exterior ni cortando espiras. Esto podría causar una falla prematura del
      resorte y un posible daño al troquel.

    8. Tome en cuenta que los cálculos de la carga para los resortes HEFTY se
      basan en una deflexión que es un porcentaje de la longitud sin carga.
      La carga a una “Deflexión del 50%”, debe interpretarse como la deflexión
      del 50% de la longitud sin carga. El siguiente es un cálculo de muestra
      para la carga a una deflexión del 50% para el número de parte LHL 375A 01,
      donde la longitud sin carga = 1 pulgada y la Constante = 56 lbs./pulg. y 50%
      de Longitud sin carga = ½ pulg. La carga se calcula usando la fórmula:

      P = R x F ò R x F = P (ejemplo: 56 lbs./pulg. x ½ pulg. = 28 lbs.)


    Lee Spring
    corner bottom left  corner bottom right
    Lee Spring
    Lee Spring
    corner bottom left  corner bottom right
    Lee Spring
     
    Certificado ISO 9001 No sólo el mejor resorte, sino la mejor compañía de resortes      CONFORMIDAD ROHS Lee Spring México
    Lee Spring México
      Tel: (81) 8308-7070 y 01800-590-0717 • Fax: (81) 8308-7080 • Email: ventas@leespring.com      © Lee Spring 2004 - 2007