Lee Springs
Comunicados de Prensa / Artículos  
 Lee Spring
Lee Spring

Resortes Tracción de Barras de Lee Spring

Los resortes de tracción de barra son un estilo único diseñado para que el resorte tenga una función de extensión fuera de un resorte de compresión con una serie de ventajas específicas. Éstos resortes se aplican en situaciones donde - quizás por razones de seguridad - la carga debe ser soportada incluso si falla el resorte, Ejemplo: En un asiento del oscilación en el jardín. Igualmente, el diseño protege contra la deformación por resorte en situaciones en las que se está realizando una secuencia de conexiones cuando uno o dos resortes soportarán durante un corto tiempo fuerzas excesivas hasta que la instalación esté completa, Ejemplo: Una cubierta de piscina.

Los resortes de tracción de barra son ensambles en donde el resorte principal se comprime a medida que las barras de tracción se extienden bajo una carga aplicada. A menudo son capaces de soportar cargas muy superiores a la fuerza de cierre en los resortes de compresión y deben considerarse en aplicaciones en las que se requiere un tope positivo de protección contra sobrecarga.

Los resortes de tracción de barras de Lee Spring son adecuados para su uso en muchas aplicaciones, tales como: soportar un asiento giratorio para columpios / jardín, fijar una lona o una cubierta de piscina, atar un barco, tensar cercas o puertas.

Existe una amplia gama de materiales para la fabricación de este resorte, incluyendo los aceros al carbono, el acero inoxidable 17-7, 301, 302* y 316, acero de carbón, bronce fosforado, Hastelloy, Inconel 600, 718 y x750, cobre del berilio, Elgiloy®. Del mismo modo, una selección adecuada de tratamientos de superficie tales como: galvanizado, el cual ofrece resistencia a la corrosión, niquelado para una buena resistencia a la corrosión y buena conductividad, óxido negro, granallado para reducir el estrés o fatiga, recubrimiento en polvo para dar resistencia a la corrosión y codificación de color.

Para mayor información de los productos de Lee Spring, visita www.leespring.com.